Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(2 Produktgruppen)
Schubladenführungen sind eine Art von Möbelbeschlägen, die das Gewicht von Schubladen in Möbeln und Schränken tragen sollen. Sie werden in der Regel an der Seite des Schranks oder Möbels angebracht und dienen zur Unterstützung und Führung der Schublade beim Öffnen und Schließen. Schubladenführungen gibt es in vielen verschiedenen Stilen, Formen und Größen, so dass sie in eine Vielzahl von verschiedenen Projekten passen.
Die gebräuchlichste Art von Schubladenführungen ist der Vollauszug, der oben und unten an der Schublade angebracht wird und ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Schublade ermöglicht. Diese Arten von Schubladenführungen werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium hergestellt und sind in verschiedenen Längen und Größen erhältlich.
Eine andere Art von Schubladenführungen sind die abnehmbaren, die für die Montage oben und unten in der Schublade vorgesehen sind, aber bei Bedarf auch leicht entfernt werden können. Diese Art von Schubladenführungen sind besonders nützlich für Projekte, die einen häufigen Zugriff auf das Innere der Schublade erfordern, wie z. B. Projekte mit mehreren Schubladen oder mit größeren Schubladen.
Schließlich gibt es noch die Teleskopschienen, die für die Montage oben und unten in der Schublade vorgesehen sind, aber auch an die genaue Größe der Schublade angepasst werden können. Diese Arten von Schubladenführungen sind besonders nützlich für Projekte, bei denen mehrere Schubladen unterschiedlicher Größe benötigt werden, z. B. solche mit unterschiedlich tiefen Schubladen.
Schubladenführungen können in einer Vielzahl von Projekten verwendet werden, von Küchenschränken bis hin zu Schlafzimmermöbeln. Sie sind besonders nützlich bei Projekten, die einen häufigen Zugriff auf das Innere der Schublade erfordern, z. B. bei Projekten mit mehreren Schubladen oder größeren Schubladen. Diese Arten von Schubladenführungen sorgen für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen und Schließen und ermöglichen einen leichten Zugang zum Inneren der Schublade.
Schubladenführungen eignen sich auch hervorragend für Projekte, bei denen ein hohes Gewicht getragen werden muss, z. B. bei schwereren Materialien oder Gegenständen. Die Festigkeit und Haltbarkeit der Schubladenführungen sorgt dafür, dass das Gewicht der Schublade und ihres Inhalts gleichmäßig verteilt wird, so dass sie sich reibungslos und sicher öffnen und schließen lässt.
Schließlich sind Schubladenführungen auch ideal für Projekte, bei denen es auf Ästhetik ankommt. Sie sind in einer Vielzahl von Farben, Materialien und Ausführungen erhältlich, so dass Sie das Aussehen Ihrer Möbel und Schränke individuell gestalten können. Das macht sie perfekt für Projekte, bei denen ein attraktives und modernes Aussehen gewünscht ist.
Abnehmbare Schubladenführungen sind eine Art von Möbelbeschlägen, die so konzipiert sind, dass sie bei Bedarf leicht entfernt werden können. Diese Art von Schubladenführungen sind besonders nützlich für Projekte, bei denen ein häufiger Zugriff auf das Innere der Schublade erforderlich ist, wie z. B. bei Projekten mit mehreren Schubladen oder bei Projekten mit größeren Schubladen.
Die gebräuchlichsten Synonyme für abnehmbare Schubladenführungen sind Schubladenführungen, Schubladenschienen und Schubladengleiter. Alle diese Begriffe beziehen sich auf die gleiche Art von Möbelbeschlägen, die so konzipiert sind, dass sie bei Bedarf leicht herausgenommen werden können.
Schubladenschienen sind die beliebteste Art von abnehmbaren Schubladenführungen, da sie für den Einbau oben und unten in der Schublade vorgesehen sind und bei Bedarf einen leichten Zugang zum Inneren der Schublade ermöglichen. Sie werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium hergestellt und sind in verschiedenen Längen und Größen erhältlich.
Schubladenschienen sind ebenfalls eine Art von abnehmbaren Schubladenführungen, die oben und unten an der Schublade angebracht werden können und bei Bedarf einen einfachen Zugriff auf das Innere der Schublade ermöglichen. Diese Arten von Schubladenführungen werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium hergestellt und können in verschiedenen Längen und Größen erworben werden.
Schubladengleiter schließlich sind eine weitere Art von abnehmbaren Schubladenführungen, die oben und unten in der Schublade angebracht werden und bei Bedarf einen leichten Zugang zum Inneren der Schublade ermöglichen. Diese Arten von Schubladenführungen werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium hergestellt und sind in verschiedenen Längen und Größen erhältlich.
Allgemeine Schutzprodukte
Entdecken Sie jetzt unsere breite Auswahl an allgemeinen Schutzprodukten und schützen Sie sich optimal.
Kabelmanagement
Unsere Kabelmanagement-Lösungen - die perfekte Wahl für eine professionelle, sichere und effektive Verwaltung Ihrer Kabel.
Befestigungselemente
Unsere Befestigungslösungen - die perfekte Wahl für eine sichere und stabile Verbindung.
Metallbaulösungen & Beschläge
Erhalten Sie Informationen zu den neuesten Entwicklungen in der Metallbauindustrie.
PCB & Elektronik
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Leiterplatten-Bestellung online bei uns aufgeben können und sich auf eine schnelle Lieferung verlassen können.
Maskierungslösungen
Entdecken Sie jetzt unsere umfassenden Lösungen für eine professionelle Maskierung von Bauteilen.
NEU! Essentra e-Katalog
Mit dem neuen Essentra E-Katalog jetzt noch schneller und bequemer bestellen.
Teleskopschienen bestehen aus mehreren ineinandergreifenden Schienen, die stufenweise aus- und eingefahren werden. Durch diese Konstruktion lassen sich Schubladen vollständig öffnen und bieten uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt. Die statische Tragfähigkeit wird in der Mitte der Schienen über alle Befestigungsbohrungen hinweg angegeben.
Hergestellt aus hochfesten Materialien, einschließlich kaltgewalztem Stahl und Edelstahl, die Haltbarkeit, Tragfähigkeit und Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten. Sie sind für Gewichte von 20 kg - für leichte Anwendungen - bis zu 200 kg- für schwerere industrielle Anwendungen - ausgelegt.
Bitte beachten Sie: Die Schienen werden einzeln verkauft.
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.